This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:噪声优化

Guru**** 2768605 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095, LMH6702, LMH6609

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560686/ths3095-noise-optimization

器件型号:THS3095
主题中讨论的其他器件: LMH6702LMH6609

工具/软件:

THS3095 广播为具有 1.1nV/sqHz 电压和 14pA/sqHz 电流噪声的低噪声放大器。 问题在于、数据表建议使用 1k Ω 量程的反馈电阻器。 在这些值下、电路的总噪声要高得多。 例如、由于电流噪声的影响、G=1 放大器的输出噪声为 15nV/sqHz。 如果我理解正确、为了显著改善输出噪声、必须使用小得多的反馈电阻器、大约为 100 Ω。 数据表确实提到了可能有小于 1k Ω 的电阻器、但有关可能的稳定性问题发出警告。 但是、没有图表显示较小反馈电阻器对稳定性的影响。

我的分析中是否缺少一些内容?

您能否提供缺失的信息?  

如果 15nV/sqHz 是不可避免的、您是否会建议使用另一个放大器来实现更好的总体噪声特性?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    正确的是、考虑到电流噪声引起的总噪声、您必须考虑反馈电阻网络。 它与反馈电阻器和增益电阻器并联、用于将电流转换为电压频谱密度。 这意味着在低噪声增益的情况下、电流噪声可能会在电流反馈器件中占主导地位。 我们不建议比数据表重点介绍的要大得多地调整反馈电阻器、因为如果这样做的话、最终会导致稳定性问题。 当值为 100 欧姆时、我几乎可以肯定器件会不稳定。 对于您的电路、如果使用低增益配置、  与电流反馈器件相比、电压反馈器件可能会实现更好的噪声性能。 您是否可以在不同的放大器上设定零输入的性能要求?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的快速答复。 我的要求是:

    1. 增益配置:G=–1
    2. 信号:正弦、6VPP、30MHz
    3. 电源:+5V
    4. 噪声:极小
    5. 我需要 30MHz 处的增益保持相对一致、因此需要 BW >> 30MHz。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我能找到理想的选择是 LMH6702、因为它可以与 237 Ω 电阻器配合使用。 总输出噪声:6.4nV/sqHz

    我没有找到能做得更好的电压反馈放大器、但我愿意提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    LMH6702 应具有比 THS3095 更好的噪声性能、因为您提到的 RF 和 Rg 值太小。 我还会将 LMH6609 视为潜在的解决方案。

    此致、

    Ignacio