This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221EVM:INA3221EVM 和 SM-USB-DIG 平台

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA2227, INA3221EVM, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561241/ina3221evm-ina3221evm-and-sm-usb-dig-platform

器件型号:INA3221EVM
主题中讨论的其他器件: INA4230、 INA4235、INA3221、INA2227

工具/软件:

您好、

我有几个与 INA3221EVM 相关的问题。

  • 我想试用 INA3221EVM、但根据用户指南、我需要 SM-USB-DIG 平台。 我进行了谷歌搜索、但找不到有关从 TI 订购 SM-USB-DIG 平台的任何信息。 我只能在 eBay 上找到它。 TI 是否仍支持此平台?
  • 我需要同时测量多个电源轨(10 至 12 个电源轨)上的功率。 因此我需要  同时与多个 INA3221EVM 通信。 有可能吗?  SM-USB-DIG 平台似乎 只能连接到一个 INA3221EVM。  
  • 另一种选择是使用多个 INA3221EVM + SM-USB-DIG  平台对。 那么我是否可以 在 Windows 中同时运行多个 INA3221EVM 软件? 将  在 Windows 中运行多个软件时图形日志工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    SM-USB-DIG 随附 INA3221EVM、因此您无需担心单独订购。  

    我认为 SM-USB-DIG 平台上的 INA3221EVM 一次仅支持 1 个器件。 遗憾的是、我认为运行多个 GUI 也不可行、因为 GUI 无法区分 它连接到的 SM-USB-DIG。 您可以使用多台计算机 但这可能不是您的选择。

    另外、您可能对 INA4235 或 INA4230 感兴趣。 这些是较新的 4 通道器件。 这些器件上的 EVM 平台也是较新的。 目前、GUI 一次只能支持 1 个 EVM、但正在通过 GUI 一次添加对 4 个 EVM 的支持、并且应该会在今年晚些时候提供。

    此外、INA3221 最终将过渡到更新的平台、并将在新平台上一次支持 4 个 EVM、但目前尚无对此的准确时间估算。

    INA2227 是新平台上较新的 2 通道器件、确实在 GUI 上支持 4 个 EVM、但这仍然不足以满足您的需求。

    此致、

    Mitch