This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:是否有任何双向电流检测参考原理图?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559351/ina181-q1-is-there-any-reference-schematic-for-bidirectional-current-sensing

器件型号:INA181-Q1
主题:INA181 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望感应 12V 系统的电流、范围为 0A 至 40A。

它需要双向测量。 (顺时针和逆时针)

我看到了 EVM 原理图、但太简单了。

您是否有任何详细的双向电流检测参考原理图?

请检查此问题。 谢谢。

最好的监管

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    感谢您发送编修。  

    您能否确认其范围为–40A 至 40A?

    我假设我的答复就是这样。  

    困难在于宽电流范围和低电流会导致 INA181 的 500µV μ V 输入失调电压产生较大的误差。  

    我运行了一些计算、如果他们使用 20V/V 型号和 2.5mΩ 分流电阻、则他们将在 INA181 的线性范围内 (0.5V 至 4.5V、假设电源电压为 5V) 运行。

    在±1A 时、仅 500µV μ V 失调电压产生的误差为 20%。

    如果这是可以接受的、那么我建议使用数据表中所示的拓扑、其中具有 5V 电源、2.5V VREF 和 2.5mΩ 分流器、可处理 4W 以上的功率。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    1.是的,你是对的。 它是双向的、检测范围为–40A ~ 40A。

    2、客户为 PCB 中的其他 IC(MCU 等)使用 5V 电压。 是否可以向 REF 引脚施加 5V 电压?

    3.您能否确认–40℃ 到 85℃ 之间的精度?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    请在下方查看我对您问题的回答:

    2) 它们需要参考电压的 1/2 才能正确双向使用。 对于 5V 电源、我推荐使用 2.5V 基准电压。 如果您想权衡驱动我们器件的基准引脚的精度、请参阅 驱动电流检测放大器的电压基准引脚

    3) 请查看 EC 表中的过热误差和数据表中提供的图。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe