This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, TPS54260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559988/lm2903-q1-lm2903-q1

器件型号:LM2903-Q1
主题: TPS54260-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:


尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我叫  KANAKAPPA TEGGI 我现在是一名  协理设计工程师 。 我就 lm2903-Q1 FIT 报告给您发送了一封电子邮件、这是 TI 产品的一个技术问题。

详细信息:

  • 产品/器件型号(如果适用):  LM2903-Q1
  • 问题/问题:我需要此报告数据表的拟合。

我希望你能协助解决这个问题。 如果您需要我方面的任何其他信息、请告诉我。

感谢您的时间和支持。

此致、
KANAKAPPA TEGGI、
设计工程师助理、
公司名称 — 阿斯霍克雷兰德。

电子邮件 ID:HTL_KANAKAPPA@ASHOKLEYLAND.COM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanakappa:

    时基故障率报告可在 LM2903-Q1 产品页面上找到:

    LM2903-Q1 功能安全时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我需要此所有器件适用性报告、请为我们提供支持...

    1) SN74AHC541Q

    2) TPS54260-Q1

    3) SN74HCT14QPWRQ1  

    4) 74AHCT1G125GW-Q10H  

    5) TMP275AQDRQ1

    6) LM27313XQMFX/NOPB

    谢谢。此致

    Kanakappa Teggi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanakappa:

    您能为这些器件分别发布一些帖子吗?

    谢谢、

    (笑