This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA105:单侧低输入电压 (3.3V) 支持和性能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, INA105, INA500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561012/ina105-single-side-low-input-voltage-3-3v-support-and-performance

器件型号:INA105
主题中讨论的其他器件:AMC3311UCC33411、INA500

工具/软件:

您好:

我需要为需要在高压检测部分和微控制器部分之间实现高爬电距离 (>30mm)、间隙 (>15mm) 和隔离 (>13kVpk) 的工业应用设计一个高压检测电路。 由于高隔离要求、我采用了双隔离放大器方法、即在高压部分和微控制器之间有两个背对背隔离放大器、而不仅仅是一个。 下面的屏幕截图显示了我计划采取的方法。

我计划使用两个 AMC3311 隔离式放大器背对背进行高压检测。 在两个隔离式放大器之间、需要一个差分放大器来将第一个 AMC3311 的差分端输出转换为第二个 AMC3311 的单端输入。 我找到了 INA105 单位增益差分放大器  这对于我的应用来说几乎是完美的。 我说几乎完美、因为它具有 最大电源输入范围为 0-36V 、建议至少为 10V。 我想使用 UCC33411 电源 IC(一款 3.3V/3.7V 隔离式直流/直流转换器)为 AMC3311 和 INA105 供电并使其更靠近 HV 部分。

AMC3311 输出 2V 的最大差分电压和 1.44V 的最大共模电压。 使用由 3.7V 单电源轨供电的 INA105 时、我是否能够准确测量 AMC3311 的输出? 您是否希望推荐更合适的单位增益差分放大器 IC、或者总体上是否有更好的方法来实现此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathik、

    遗憾的是、INA105 不会在低于 10V 的电源电压下工作。 我们确实有一些可在此应用中使用的低电压差分放大器。 INA500 的增益为 1、可以在此处工作、但会在一定程度上限制带宽(125kHz –3dB 频率)。

    此致、
    Gerasimos