This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:OPA354 的 LTspice 稳定性仿真–意外的 AOL 结果

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561173/opa354-ltspice-stability-simulation-of-opa354-unexpected-aol-results

器件型号:OPA354


工具/软件:

您好:

我尝试按照 TI 培训演示中所示的方法、在 OPA354 差分放大器的 LTspice 中运行稳定性仿真。 目标是通过绘制来提取相位裕度 Aol β μ s 、和 此特性

以下是详细信息:

  • 设置:

    • 采用差分配置的 OPA354 的 LTspice 稳定性测试台。

    • 的测量 Aol β μ s 、和 此特性 设计方法相同。

  • 期望:

    • Aol 应类似于数据表中的开环增益曲线(低频时为≈120dB)。

    • Aol β μ s 应与某个频率相交、以允许相位裕度分析。

  • 实际结果:

    • 仿真值 Aol 内容 –16dB (远低于预期)。

    • 因为 Aol 它很低、绝不会与相交 β μ s 频率下平衡曲线。

    • 如果我仅将运算放大器型号替换为 执行部分第 777 段 )、仿真看起来正确、并按预期运行。

  • 问题/请求:

    • 为什么 OPA354 模型在此 LTspice 设置中产生如此低(而且不正确)的 Aol?

    • 关于 OPA354 宏模型或设置、是否有需要进行调整的具体内容?

    • 您能否纠正错误、并为我提供一个有效的仿真示例、以便可以清楚地提取相位裕度 (PM)?

我还附上了 LTspice 仿真文件(原理图和模型),以便重现问题。

提前感谢、
Idan

e2e.ti.com/.../OPA354-stability-test.zip