This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341:关断引脚设计更改

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560713/tlv341-shutdown-pin-design-change

器件型号:TLV341


工具/软件:

您好的团队、

您能否解释一下由于 TLV341 PCN(数据表版本 I 至版本 J)而导致关断电压变化(最大值 0.8V 至 0.2V)的原因?
此外、您能否提供有关更新后的关断引脚的内部配置的信息(例如,集成的是上拉电阻还是下拉电阻)?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV341 发生更改的原因是为了更准确地反映器件特性。  由于器件功能模式说明包含 SHDN 引脚不存在时正常运行的措辞、因此这意味着有一个连接到 (V+) 的内部上拉电阻器、可确保 SHDN 保持悬空的运行模式 — 请参阅下文。