This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:有缺陷通道上的直流诊断是否会影响其他通道上的播放?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561101/tas6754-q1-whether-will-dc-diagnostic-on-defected-channel-affect-the-playing-on-other-channels

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

如果一个通道处于 FAULT 状态而其他通道处于 PLAY 状态、则使用寄存器 0x01 清除故障。 直流诊断将自动发生在故障的通道上。 问题是:

1) 故障通道上的直流诊断是否会影响其他处于 PLAY 状态的通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流诊断将仅适用于处于故障状态的通道。  它不会影响其他通道。

    此致、
    Gregg Scott