This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851 NC 引脚 8:可以将该引脚接地吗? (高压应用需要将所有悬空引脚连接到固定电位)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560456/ina851-ina851-nc-pin-8-can-i-ground-the-pin-high-voltage-application-requires-me-to-tie-all-floating-pins-to-fixed-potential

器件型号:INA851


工具/软件:

INA851 NC 引脚 8:可以将引脚接地吗? (高压应用需要将所有悬空引脚连接到固定电位)

换言之、它是“未在内部连接“吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jac:

    引脚 8 未在内部连接到芯片、因此您可以将该引脚接地。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!