This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:放大器论坛

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560246/ina226-amplifiers-forum

器件型号:INA226


工具/软件:

大家好:

我在我们的应用中使用了 INA226 电流/电压监控器、遇到了问题 ALERT 引脚功能 。 警报信号连接至 NXP S32K311 MCU 外部中断引脚。

我们已配置 INA226 并满足所需的要求 警报限值 (0x07)  并启用中的相应功能  SOL 位的屏蔽/使能寄存器 (0x06) 。 但是、在突发的峰值电流条件(超过编程限制)下、 ALERT 引脚不 会触发 MCU 上的外部中断

主要详细信息:

  • 器件: INA226
  • ALERT 引脚通过 1kΩ 电阻器上拉至 5V。
  • 警报极性:默认(低电平有效)。
  • 配置的分流/总线转换时间:持续监控 1.1ms。
  • 电流限值:5A、用于 (SOL) 分流电压过压
  • 观察:当输入电流缓慢增加时、ALERT 引脚触发。 但是、如果我直接设置 7A、则不会触发警报
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Srisudarsan、

    您能否检查 屏蔽/使能寄存器 (0x06) 以查看您是否有数学溢出标志 (OVF、位 2)? 如果没有、您能给我发送 7A 测试期间所有原始寄存器值的读数、以便我更好地进行评估吗? 另外、请告诉我您的分流电阻器的尺寸。

    此致、

    Mitch