This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:ESD 等级的测量结果

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560389/opa392-measurement-result-of-esd-ratings

器件型号:OPA392


工具/软件:

您好团队:

在定义 ESD 等级时、我们是否有测量结果? 我的客户正在询问它的“实际能力价值“。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai-san、

    ESD 等级由 OPA392 通过的最高 ESD 电压(实际能力值)设置。  这意味着:

    HBM +/–500V   通过

    HBM +/–1kV    通过

    HBM +/–2kV    通过

    HBM +/–3kV    失败

    HBM +/–4kV    失败

    CDM +/–100V   通过

    CDM +/–200V    通过

    CDM +/–300V    通过

    CDM +/–400V   通过

    CDM +/–500V   通过

    CDM +/–1kV     失败