This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:TLV320AIC3101 和 TPA2028D1YZF 审查应用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561638/tpa2028d1-tlv320aic3101-and-tpa2028d1yzf-review-application

器件型号:TPA2028D1
主题: TLV320AIC3101 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的产品使用编解码器 TLV320AIC3101 和 OA TPA2028D1YZF 来驱动功率范围为 2.5W 至 3W 的 4 Ω 扬声器。 我已经完成了原理图设计。 我在 TPA2028D1 的数据表中注意到“ TI 可以通过原理图和布局审查来支持任何设计变化。 请访问 e2e.ti.com 获取设计帮助、并加入音频放大器论坛、了解更多信息。“
我可以申请原理图和布局审核吗?

BR、

Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    我可以帮助您进行设计审查、请继续分享设计文件。 如果无法在论坛上发帖、您也可以通过私人消息联系。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    谢谢、我会发布私人消息   一旦你批准我的朋友的请求

    BR

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    现在应该批准、将跟进私人信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师