This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9034:当输入为非零且电源电压为零时、比较器如何工作?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561816/tlv9034-how-would-the-comparator-behave-when-the-input-is-non-zero-and-the-supply-voltage-is-zero

器件型号:TLV9034


工具/软件:

您好、

我想知道、如果反相输入为 5V、而电源电压为零、会发生什么情况。 其输出是否可能为逻辑高电平、以及是否会导致另一个同相输入为高电平?  

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    首页显示: 具有容错功能的轨到轨输入。  5V 时的 IN-正常、没有电流流动。  

    其输出是否可能为逻辑高电平

    电源电压为 0V 时、什么是良好的输出高电平值?  输出为 0V、但不主动驱动。

    是否会使另一个同相输入变为高电平?  [/报价]

    IN+和 OUT 在内部未连接到 IN-、应用可以也可以不在外部连接引脚。