This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:用于 Homodyne 平衡检测器的 OPA855 TIA

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561656/opa855-opa855-tia-for-homodyne-balanced-detector

器件型号:OPA855


工具/软件:

您好:

我尝试使用 OPA855 设计一款 Homodyne 平衡检测器。 我将使用两个具有带宽 145MHz 和 12pF 电容的光电二极管、每个光电二极管产生 900uA/ 1mA 光电流。 我想读取 HBD 以 100MHz 速率产生的电流(两个光电流之间的差异)、因此 TIA 应该符合此带宽。  

我开始设计一些东西、但在为我的应用选择正确的射频和 CF 值时需要您的帮助、您能给我一些关于这些值的见解、以及设计看起来是否正确吗?  

以下是我的实际设计:

还应该在 Vout 处添加一个负载电阻器吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

     感谢您联系我们。 每个二极管到放大器输入端的总输入电容是 12pF 还是 12pF?

      对于初始测试、我们通常建议使用与数据表中指定的负载电阻类似的负载电阻。 您的终端应用是什么?是否需要与 ADC 连接?

    谢谢您、

    Sima