This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:LMH6702QML-SP

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561040/lmh6702qml-sp-lmh6702qml-sp

器件型号:LMH6702QML-SP


工具/软件:

您好、

使用以下偏置电路:

如果我查找直流传递函数、则得到了以下图表:

在 x=0 时、我预计 5*10k/(10k+240k)=5*10k/250k =0.2V。
我缺少什么吗?
感谢您的反馈

Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 忘记提供–5V。 问题可以解决。