This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:INA122UA/2K5 工作温度

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561786/ina122-ina122ua-2k5-operating-temperature

器件型号:INA122


工具/软件:

 INA122UA/2K5 的工作温度是多少? 数据表未在“封装信息“部分指定此特定器件型号。  INA122UA/2K5 与 INA122UA/2K5.A/B 之间有何区别 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandra:

     INA122UA/2K5 的工作温度是多少?

    工作温度应为–40°C 至 85°C。  

      INA122UA/2K5 与 INA122UA/2K5.A/B 之间有何区别?

    这些器件之间没有区别:

    此致、

    Robet Clifton