This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA187:单向电流检测的过载恢复时间

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561769/ina187-overload-recovery-time-for-unidirectional-current-sensing

器件型号:INA187
主题中讨论的其他器件:INA293

工具/软件:

您好:

我现有的设计目前使用 INA293A1 作为低侧电流检测放大器、以便为基于 UCC29002-1 的负载共享电路增加负共模范围。   该电路在轻负载下表现出一些意外行为、其中一种想法是、INA293 的负过载恢复时间可能会发挥作用、因为由于电源容差、某些电源可能会在轻负载下反向驱动。  有关更多详细信息、请参阅下面的链接。

我发现 INA187 未在其数据表中包含有关过载恢复的部分。  那么、如果我通过将基准引脚连接到 GND 引脚来将 INA187 用作单向放大器、它是否会在没有此过载恢复时间的情况下运行?  

另外、对于 INA293A1、恢复时间可能大约为多长时间?  我预计 INA293A1 所看到的最大负 Vsense 为–10mV、可能更小。

 问题:UCC29002:改善电流稳定时间和预期的电流波形行为 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BC:

    我们无法说明恢复时间会有多长时间。 这不是我们所描述的、因为它高度依赖于过载情况。

    INA187 的数据表中没有提到这一点、但它与任何已饱和的放大器相同、都会出现过载恢复延迟。 我们无法指定这需要多长时间。 如果您希望避免过载、那么您可以将 REF 引脚连接到非零电压、以使您看到的–10mV 不会使放大器饱和。

    此致、

    Holly