This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:单相的示意图

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350-Q1, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557801/amc1350-q1-sschematic-for-single-phase

器件型号:AMC1350-Q1
Thread: AMC1350 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我计划将 AMC1350-Q1 用于单相应用。 如果我获得了与主接地(Ckt 如下所示)相关的可用电源、而不是添加一个单独的电源(相对于中央接地)、该怎么办?

1) 是否可以使用此电路。 (如果输出仅为正,则对我来说没问题)

2) 此电路可能有什么瓶颈?(例如,输出可能仅在+2V 范围内?)

此致、

Homesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Homeshkumar、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  不确定我是否了解您的意图是使用反激式电源、但 AMC1350 具有全差分输出、您不能像这样将 OUTN 短接到地。  如果您希望输出端具有全摆幅、可以使用图 8-3 所示的电路。  也可以将其悬空、只取 OUTP 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。我将在下周获得此 IC 的样品、将向您提供测试结果。

    回答您关于反激式的问题->数据表中给出的电路图:8-1 看起来像是要相对于中性点测量的电压(并将中性点短接至 IC 的 GND1)。  在单相电路中、电源相对于中性点是不可行的、如果这样做、则会影响 EMI、EMC 性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  请告诉我们您是如何制作的。