This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:同相放大器最小输入电平

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561991/tlv8812-non-inverting-amplifier-minimum-input-level

器件型号:TLV8812


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑将 TLV8812DGKR 用作同相放大器、如下所示。

运算放大器可以输出的最低输入电压是多少?
为了放大大约 10mV 的输入电压、他们需要了解最小输入电压的特性。
如果输入电压+IN 高于 VOS、是否正常?

 如上所示、在同相放大器中使用 TLV8812 时、如果+in 大于 0V、是否能够正确地认识到运算放大器的开环增益是稳定的?

或者、尽管数据表中描述了输出电压的下限、但是否需要足够大的+IN 来输出此电压?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    VOUT =(VIN + Vos)*(1+ 39k/11k);限制为 VOL 至 VOH