This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:高侧电流测量

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020018, AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562002/amc1302-q1-high-side-current-measurement

器件型号:AMC1302-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1302、TIDA-020018 AMC3302

工具/软件:

我想对电源转换器电路执行高侧电流测量、 我的电压电平为+400 VDC。 我想使用 AMC1302 以单独的方式读取它。 我在数据表中找不到有关高侧测量的信息、但我在 TIDA-020018 文档中看到可以找到该操作。 我是否可以实现此电路、我应该注意哪些细节?

https://www.ti.com/lit/ug/tiduel5/tiduel5.pdf?ts = 1756234234380&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-020018

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feyaz:

    是的、AMC1302 可用于高侧测量。  您需要牢记输入共模电压限制。  如果您不希望为 VDD1 设计隔离式电源轨、可以考虑改用 AMC3302、因为该器件具有集成式 DC/DC 转换器并通过 VDD2 电源为高侧供电。