This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:输入偏置电流返回路径

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562233/ina821-input-bias-current-return-path

部件号:INA821
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

如果将 INA821 与 5k Ω 应变仪电桥(具有 0V 基准电压的 10V 激励)搭配使用、是否能提供仍需要的输入偏置电流路径、如数据表图 68 所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您使用的应变仪电桥与下面的电桥类似吗? 如果是、则足以为偏置电流提供返回路径。  具体来说、必须有一个直流返回路径、由与电桥的直接连接提供。



    您实际上可以使用 TINA-TI 对此进行仿真。 下面是两个示例、顶部有一个直流返回路径、底部没有直流返回路径。 如您所见、底部 INA821 的偏置电流为输入电容器 C1 和 C2 充电、从而强制输出饱和至–13V。 顶部 INA821 不存在此问题、显示了 200mV 的线性输出。

    如果您有任何其他问题、或者您的设计与我提供的设计不同、请告诉我。

    此致、

    Taylor Allan