This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:基准分压器精度

Guru**** 2818165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562585/ina240-q1-reference-divider-accuracy

器件型号:INA240-Q1


工具/软件:

基准分压器精度(最大 0.1%)是否意味着 REF1 和 REF2 之间的最大不平衡为 0.1%?

例如、如果 Rref1 为 50kΩ、这是否意味着 Rref2 的电阻介于 (1-0.1%)* 50kΩ 和 (1+0.1%)* 50kΩ 之间? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。 最坏的情况是 REF1 =(1-0.1%)* 50kΩ 和 REF2 =(1+0.1%)* 50kΩ、反之亦然。

    例如、假设 VS=5V、分压器产生的基准电压将在 (1±0.1%)*2.5V 范围内

    此致

    广