This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:与 USB2ANY 的单线 (OneWire) 通信

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562449/usb2any-1-wire-onewire-communication-with-usb2any

器件型号:USB2ANY


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1) USB2ANY 支持 th OneWire 通信吗。

2) 我们必须验证 USB2ANY 是否可以进行 OneWire 通信。 TI 是否有已针对 USB2ANY OneWire 通信进行测试的任何参考设计或 EVM 套件?

-

Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY 支持 OneWire 实现、但我不知道是否使用该器件、也不知道它是否有效。 过去、我已将一些与 OneWire 相关的问题传递给支持声称使用 OneWire 的可编程增益放大器的相关团队、并且我收到了无线电静音... 我会再次尝试 ping 它们、但我没有太大的期望。

    考虑到向后兼容 USB2ANY API、在未来的 USB 平台中、我认为只有使用 OneWire 的人首先对与 USB2ANY 相关的问题没有响应、因此我不确定他们是否会注意到或关心未来的 USB 平台是否提供了 OneWire 支持。 可能可以安全地跳过它。 我会给 PGA 团队一个机会来说明他们的情况、但如果我们没有听到他们的任何反馈、我想您可以跳过它。