This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:EasyScale™︎ 功能与 USB2ANY

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS61170EVM-280, TPS61170EVM-316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562452/usb2any-easyscale-functions-with-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: TPS61170EVM-280TPS61170EVM-316

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1) USB2ANY 是否支持 th EasyScaleTm 功能。

2) 我们必须验证 USB2ANY 的 EasyScaleTm 功能。 TI 是否有任何参考设计或 EVM 套件供用户快速测试 USB2ANY EasyScaleTm 功能?

-

Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 API 手册、似乎支持 EasyScale。 TPS61170EVM-280 或 TPS61170EVM-316 似乎是验证 EasyScale 行为的不错选择。 数据表还在某种程度上记录了协议及其行为。

    考虑到在未来的 USB 平台上向后兼容 USB2ANY API、我自 2014 年以来从未见过采用 EasyScale 的器件。 大多数需要这种可编程性的器件现在只包含一个 I2C 或 PMBus 端口。 我相信 EasyScale 没有用户在积极使用 USB2ANY — 我认为支持 EasyScale 的器件仅使用 USB-2-GPIO。 我认为您可以安全地跳过 复制该协议。