This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:与 USB2ANY 的 µWire μ C (MICROWIRE) 通信

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK03806, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562453/usb2any-wire-microwire-communication-with-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMK03806、 LMX2485E

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1) USB2ANY 支持 th µWire 接口/功能。

2) 我们必须验证 USB2ANY 的 µWire 功能/接口。 µWire 是否有任何参考设计或 EVM 套件、用户可以快速测试 USB2ANY 的 功能?

-

Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY 支持实施特定于某些旧版传统产品的 MICROWIRE、 这些产品继承自 TI 在美国国家半导体公司的收购。 示例器件包括 LMK03806 或 LMX2485E。 这些产品目前仍在销售、我为其提供支持。

    完整的 USB2ANY Microwire 支持包含在 SPI_Control API 中的 CSType 参数中、值为 255(每个事务后的脉冲)。 写入和读取只使用 SPI_WriteAndRead API。 当 SPI_Control API 中的 CSType 参数设置为 255 时、芯片选择保持逻辑低电平、在 SPI_WriteAndRead 缓冲区字节结束时产生低电平脉冲->高电平脉冲->低电平。

    考虑到这是否需要下一代 USB 平台上的向后兼容性、总支持负担约为 CSType 中的四行固件和一个额外的 API 选项、因此我认为这是一个值得包含的内容(如果优先级非常低)。 我还可以验证任何示波器行为图、或者在我们的实验室中提供 LMK03806 的一些图(如果这样做有所帮助)。