This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6741:TLV6741 的静态工作点不正确

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561919/tlv6741-the-quiescent-operating-point-of-tlv6741-is-not-correct

器件型号:TLV6741


工具/软件:

您好、

我们为驻极体麦克风构建了一个麦克风前置放大器、如下所示:

4.6V 的电源来自 LDO、该电压也来自 TI。 我们测量了电源纹波、非常干净。

当电路上电时、Vin+=2.3V、Vin-=0V、Vout=4.6V。 似乎静态工作点设置不正确。 当我们 将 RF 从 10K 降低至 4.5K 或<4.5K 时、该电路可以正常工作。 请帮助了解当 RF=10K 时导致问题的原因。

谢谢。此致

托里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torry、

    运算放大器正常工作、但它的作用类似于比较器。 VIN+> VIN-=输出高电平 (4.6V)。

    可能性:

     1.短接 IN-节点上的某个位置 (0V? 也应为 2.3V)

     2.错误/打开的 RF

     3.漏电(反向)100 μ F 电容器

     4. TLV6741 输入损坏

    在断电情况下、在 VIN-引脚和 GND 之间的欧姆模式下测量什么? 如果它处于<100 欧姆范围内、则存在短路。

    如果删除 CG 会发生什么情况? 在直流方面、输出应与 VIN+匹配(但您将没有音频增益)。

    100 μ F 电容器是电解电容器还是钽电容器? 如果极化、负极引线是否连接到 GND? 反向时、这些电容器将消耗大电流(高达几 mA)。 较低的 RF 值将提供更多电流来克服泄漏问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    需要更多的关注和响应。 100 μ F 电容器是 MLCC。 我们移除了 Rg(与移除 Cg 相同)以将电路更改为发射极跟随器、当 Rf>4.5K 时会出现问题。

    将检查射频电阻器并在稍后进行更新。如果 RF <=4.5K、电路将正常工作。

     此致

    托里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    添加更多参考信息:1)、未找到短路;2) VIN 和 GND 在断电时的电阻为~100K 欧姆;3)、我们更换了 IC、问题仍然存在。

    此致

    托里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Torry、

    我不得不说,我真的不知道该怎么办。 电阻器是否实际测量到 10k Ω 和 87 Ω? 电路太简单、不能发生故障。

    测量运算放大器引脚的* AT *以确保它们实际连接。 输入和输出之间应显示 10k(关闭电源-测量两个方向)。

    可能会振荡??? 使用示波器进行检查或将 DMM 设置为交流并测量输出(上电)以查找高频振荡。 振荡可能会导致“有趣“的直流读数。 什么是输出驱动?

    顺便说一下、请注意 TLV6741 不是 R-R 输入、并且具有 VCC - 1.2V 输入电压限制。 这意味着最大输入和输出电压为 4.6 - 1.2 = 3.4V(最大值) 因此、由于输入限制(不是由于输出)、您可能会看到削波电压高于 3.4V。