This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24810EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24810EVM, BQ24810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562839/bq24810evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:BQ24810EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24810

工具/软件:

请确认 SKU  BQ24810EVM  CE 是否为?如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC)?

我们无法在您的网站上找到此部件的 CE/EU 声明。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您能否确认 SKU  BQ24810EVM  CE 是否为?如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC)?

    是的、该工具位于 BQ24810 IC 主页:https://www.ti.com/product/BQ24810 上

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、还可以 谢谢你。 这是不寻常的、我们通常会在技术文件部分的 Oard 页面上找到 DOC。 非常感谢您的分享。 这将关闭查询。