This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:制作 XTR115 电流发送器时遇到问题、可提供适当的输出电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR200, XTR115, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559046/xtr115-trouble-making-xtr115-current-trasmitter-provide-proper-output-current

器件型号:XTR115
Thread 中讨论的其他器件: XTR300、XTR200、XTR111

工具/软件:

我有一个使用 XTR115 并使用 R2 来测试电流输出的电路。 从原理图中的文本可以看出、输出电流只有 58 微安、而不是 24mA。 我几乎是在我的女巫的结局。 如图所示、您看到电路有什么问题吗? 或者说测试它? 我认为我遗漏了一些明显的东西、但看不到什么。

另外、在观看 TI 视频 4-20mA 电流环路变送器简介后、我意识到我应该可以使用 3 线解决方案(我正在通过 PLC 提供输出电流)。 但是、xtr300 的视频和数据表在如何连接到输出器件方面都没有什么意义、例如发送器接地和器件接地显示为不同(未连接?)。 此外、 是否有理由在我尝试在此应用中使用 XTR115 芯片(我提供 VCC)?

电流变送器的世界对我来说很陌生、我希望为我的应用提供尽可能简单的解决方案。

感谢您的 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    很高兴为您找到解决方案!

    首先、我建议查看 E2E 常见问题解答和此处链接的文章、以帮助了解可用的不同发送器选项。 像 XTR115 这样的 2 线变送器的一个主要优势是传感器由变送器供电、但在正确连接 IRET 时需要小心、因为传感器地无法连接到电源地。 3 线变送器没有此限制、但需要本地电源。

    4 –20mA 电流环路变送器的基础知识 — 行星模拟

    【常见问题解答】如何选择 4 –20mA 变送器? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛 

    根据您所提到的要求、 如果您可以接入本地电源、这听起来就像是需要 3 线变送器解决方案。 这是我的假设、因为我不确定什么连接到了 J1?  

    我推荐我们 最新的 3 线 XTR XTR200、因为这是一个具有集成输出晶体管的简单电流变送器解决方案。

    请告诉我您希望采用哪种设计方法(2 线或 3 线)、我可以帮助解答有关任一解决方案的更多问题。

    谢谢!
    此致、
    Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这些参考资料非常有用。 这解决了我的测试问题。

    我真的很喜欢 XTR200、但它目前还没有 投入生产。 您希望何时将其投入生产? 在此期间、您推荐哪些替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    很高兴听到! XTR200 预计将于 10 月投入生产、但请注意、此时间表可能会发生变化。  同时、我们 正在线上对 XTR200 进行采样、并提供 EVM 来帮助进行评估。

    此致、
    Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我计划使用 XTR111。 我对 MOSFET 的选择有疑问。 数据表中的所有推荐器件都是相当大的器件。 我不能使用 DMP3160L-7 等较小的产品有什么原因吗? 我应该查找一些最大额定值是什么? 该器件的额定值为 Vds=30、Vgs=20、Pw=1.0W、输入电容=384pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    MOSFET 额定值取决于应用的浪涌电压。 器件的最大额定过压是多少? 这将决定外部元件的选择、如果该电压低于数据表中示例 MOSFET 所示的击穿电压、则可以选择额定值较低的器件。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    我不知道这个问题的答案是什么。  该器件将提供一个标准的工业 4 –20mA 电流环路;基本上是每个其他 PLC 都会提供的电流环路。 我知道工业设备在 24V 电压下工作、它们使用 10V 电压进行 VFD 控制信号传输。 此外、我还为 VSP 引脚提供 24 伏电压。 我更倾向于使用采用 SOT-23-3 封装的通用 MOSFET。 您能告诉我或帮助我确定需要的最大 VDS 和功率耗散吗?  在功率耗散方面、我猜测 24V * 20mA = 480mW 是预期的最大功率、因此 1.0W 器件就足够了? 我问的是、VDS = 30V。 是否这个值太低、因为建议的值的 Vds 为 60?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    24V* 20mA 的功率耗散计算是最坏情况,其中晶体管上的压降将为 24V。 这种情况例如短路、因此在正常运行时、功耗实际上会更小。  

    对于您的应用、VDS = 30V (DMP3160L-7) 的 MOSFET  应该足够了。  

    此致、
    Ashley