This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:异常

Guru**** 2816565 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562423/op07-abnormal

部件号:OP07


工具/软件:

在生产过程中、一批主板在加电后出现异常现象。 同一批主板使用了两个不同的印刷 OP07 芯片、而有问题的芯片来自同一批 OP07。 其原理如下:

‌图 1 原理图

1.缺陷芯片被确定为同一批次的一部分,标有丝印代码‌“52M"‌(“(如下(如下所示)。

‌图 2.  

2.在此电路中,OP07 芯片总共使用 5 个引脚,引脚 1、5 和 8 保持悬空:引脚 4 :电源(–15V) 引脚 7 :电源 (+15V) 引脚 3 :接地这三个引脚显示正常电压电平。 但是、引脚 2 和 6 表现出异常。 OP07 芯片上带有“52M"标识“标识的引脚 2 和 6 的波形图如下所示:

    

‌图 3.   ‌运算放大器引脚 2 处的异常波形

‌图 4  ‌运算放大器引脚 6 处的异常波形

3.更换标有“52K"的“的 OP07 后、所有电压均恢复正常。 “52K"OP07 的“ 的丝印如下所示:

‌图 5 ‌丝印比较

4.同一电路中 OP07 的引脚 2(反相输入)和引脚 6(输出)之间的正常波形如下:

‌图 7‌运算放大器引脚 2 处的正常波形

‌图 8 ‌ 运算放大器引脚 6 处的正常波形

同一批次的带有标记“52M"和“和“52K"的“的 OP07 芯片出现差异、导致此电路出现异常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    我将关闭此查询、因为它在以下查询中重复(中文版)。  

     OP07:异常 

    此致、

    Raymond