This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:Voffset

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562684/opa196-voffset

器件型号:OPA196


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们在设计中使用的是 OPA196IDBVR、因此需要澄清其输入失调电压漂移。

μV ⁰C 表、在 VS=±18V、VCM=(V+)–3V 时、指定的典型值小于 0.5 μ V/μ s、但未提供最大值

 

请确认:

 

  • 在 VS =+12V/–10V、VCM <(V+)- 3V 时、最大输入失调电压漂移是多少?
  • μV 无法共享此信息、那么您是否可以推荐一个最大输入失调电压漂移小于 0.5 μ V/°C 的引脚对引脚兼容运算放大器、该放大器可用作 OPA196IDBVR 的替代器件?

 

我们将非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:  

    [报价 userid=“518584" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562684/opa196-voffset ]在 VS =+12V/–10V、Vcm <(V+)- 3V 时、最大输入失调电压漂移是多少?

    如果在 双电源电压范围内的 Vee =–10Vdc 和 Vcc =+12Vdc 工作、Vios(请参阅输入)应约为 ±100uV、典型的输入失调电压约为±0.5uV/°C  数据表配置为缓冲器、因此您应该会看到运算放大器的失调电压约为±100uV ±0.5uV/°C(典型值)。 OPA196 是经过修整的运算放大器。 如果担心与 Vos 相关的错误、应该尝试避免 8-9V 区域之间的 VCM、如下图所示。 一种简单的方法是将 Vcc 增加到 15V 范围。  如果抵消对于应用至关重要、我的建议是避免过渡区域。  

    数据表仅报告了典型值。 ±3σ I 根据 μ V 规则进行估算、则最大 vos_drift < 3 * 0.5uV/°C 或±1.5uV/°C 区域、该区域应涵盖 99.7%的量产样片。  

    BTW、您必须考虑电路的增益、其中 Vos 约为增益*(±100uV ±0.5uV/°C(典型值))+可能影响 Vos 最终数字的其他相关参数((Aol、PSRR、CMRR 等)。  

    [quote userid=“518584" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562684/opa196-voffset μV 不共享此信息、否则您可以建议使用引脚对引脚兼容运算放大器、保证最大输入失调电压漂移小于 0.5 μ V/°C、可用作 OPA196IDBVR 的替代产品?

    我不确定您使用的是什么应用程序。 如果应用用作缓冲器、您也可以考虑使用斩波放大器。  

    OPA191IDBVR (SOT-23-5) 可能是可以接受的(具体取决于您的要求,该最大值 Vos_drift 得到保证)。 或者、如果您希望保持低电平、请使用 OPA188AIDBVR(SOT-23-5,零漂移)、请参阅下面的链接。   

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/precision/products.html#p2192=Zero%20Drift

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond