This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:问题与 ADC 检测有关

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562736/amc1311-issue-concerns-adc-sensing

器件型号:AMC1311


工具/软件:

 尊敬的 BU:  

美好的一天!

我的客户正在使用 AMC1311 来检测 PFC 直流母线电压、 AMC1311 之后、信号先馈入差分运算放大器、然后进入 DSP 进行测量。

其充电器配置为 A 两级设计

  • TPU:  包括 PFC 级和无线逆变器级。
  • RPU:  包括无线整流器级。
  • 两个装置通过无线方式连接、它们之间可进行蓝牙通信。

当仅使用 PFC 级进行测试时、DSP 会正确读取电压并对其进行调节以跟踪基准。 但是、一旦他打开逆变器侧、DSP 测量的 PFC 电压就会发生显著变化、在更高的功率下、失调电压会变得更大。

例如:

  • 待机设置:测得的 DSP = 420V、VOM = 420V
  • 轻负载设置:测得的 DSP = 400V、VOM = 404V
  • 满载设置:DSP 测量值= 400V、VOM = 410V

他的问题是:

  1. RF 干扰是否会导致此问题?
  2. 他如何缓解或解决这个问题?

谢谢!

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    从功率级切换可能会在测量中引入噪声。  
    最好在信号链中的各个点查看原理图、布局、示波器屏幕截图以及工作模式来帮助诊断。