请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560843/tpa3255-2x-btl
器件型号:TPA3255工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
是否 可以与该器件进行两个 BTL 连接?
此致、
公务员制度委员会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560843/tpa3255-2x-btl
器件型号:TPA3255工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
是否 可以与该器件进行两个 BTL 连接?
此致、
公务员制度委员会
该器件在 10% THD 时可为 4 Ω 负载提供高达 2 x 315W 的功率、在 8 Ω 负载时可驱动高达 2 x 150W 的功率。 但对于 8 Ω 负载、在 PBTL 模式下即使只使用一个负载、也无法增加功率、更只是随着 RDSon 略有减小、稍微增加一点。 由于限制是输出电压、实际上、如果负载降至 2 Ω、则 在 PBTL 配置中、功率可以增加至 480W 单声道。
BR、
Wenbin