This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:无法使用 49C MCU 和有传感器的 foc 项目在 FCL_LEVEL1、I'M 处获得 PWM、但 I'm 无法通过刷写代码来监控 PWM、什么可能是问题、I'm 目前未连接逆变器会导致 I'm 仅测试 PWM 基因

Guru**** 2554790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563198/boostxl-3phganinv-not-able-to-get-pwm-at-fcl_level1-i-m-using-49c-mcu-and-sensored-foc-project-but-i-m-not-able-gey-pwm-by-flashing-the-code-what-could-be-the-issue-i-m-not-connecting-inverter-as-of-now-cause-i-m-just-testing

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV


工具/软件:

我将得到 fc_level1 和 fc_level2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请继续使用现有线程、并关闭副本。

    此致

    广