This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:ADC 多路复用器检测

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563043/ina3221-adc-mux-detection

器件型号:INA3221


工具/软件:

尊敬的团队:

关于 INA3221、数据表显示它具有 3 通道和 1 个具有多路复用器功能的 ADC。

如果 ADC 切换到通道 1、则此时会发生其他通道严重或警告事件。

是否会发出警报?  

或  ALERT 将仅发出 ADC 切换到该通道并且 严重或警告事件仍然发生?

谢谢~
BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    ADC 一次仅查看一个通道、因此如果在 ADC 转换另一个通道时发生事件、则仅当 ADC 切换回该通道时事件仍然存在时才会发生 ALERT。

    在这种情况下、一种方法是使用快速转换时间(然后可选择使用更多均值计算)、以便 ADC 更频繁地查看通道。

    此致、

    Mitch