This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330EVM:约 4.1 模拟输入:J2

Guru**** 2652565 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558804/amc3330evm-about-4-1-analog-inputs-j2

器件型号:AMC3330EVM
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具/软件:

大家好!

AMC3330 的 J2 的 2 和 3 已根据以下数据表进行短接和测试。

“7.3 最佳设计实践
直接或通过电阻路径将高侧接地端 (HGND) 连接到 INN。 直流电流路径
需要 INN 和 HGND 之间才能定义输入共模电压。 注意不要超过建议运行条件表中指定的输入共模范围。

1Vp-0 波形是在 INP 和 INN 之间设计的作为输入信号、引脚 1 和 2 使用差分探头进行测量。

然而、实际上仅观察到 60mVp-p。

要正确测量 1Vp-0 波形、需要哪些测量和设置?

你知道原因吗?

此外、当使用差分探头测量 J3 的引脚 1 和 2 时、输出波形为 2Vp-p、这符合设计要求。

电路图、条件和波形如下所示。
输入电压:AC5Vp-0
引脚 1 和 2 使用差分探头进行测量。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:

    我不知道会导致输入信号衰减过多的任何因素、模拟输入端 60mV pk 不应该在输出端得到 2V pk。  您能否提供输出电压与输入电压的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我很抱歉。 这是输出侧的波形。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否拍摄 EVM 的照片并获取芯片的顶部标记?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1) IC



    2) 板前端

    3) 板背面

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我看不到任何看起来像普通的东西。  您使用的是什么信号源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我的客户使用 下面的函数发生器。

    33120A 15MHz ファンクション/任意波形発生器【販売・サポート終了製品】-Ć キーサイトFunction 发生器/波形发生器

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 — 让我们来尝试一下-您能看一下 相对于 HGND 的 INP 和 INN 吗?  您是否还可以验证 EVM 上的 10nF 电容器是否已移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议。

    您是否也可以验证 EVM 上的 10nF 电容是否已移除?“

    →我知道 10nF 电容为 C12、并已从上图中移除。

    我是否需要进行任何更改?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C12 是正确的、我确实看到它不存在。  为了简化这一过程、您能否将这种连接拆分为两个 1.25M 电阻器、而不是使用两个并联的 5M 电阻器(有效电阻为 2.5M)?  将每个 1.25M 的一端连接至 HGND、移除 J2 上引脚 2-3 之间的短接、并将 5M 串联到引脚 1 和引脚 2 并将 1.25M 串联到 HGND、如下所示: