This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:有关 PGA280 的问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563304/pga280-questions-on-pga280

部件号:PGA280


工具/软件:

输入侧的开关组合是否可以任何方式使用(BUG 会自动切换相应的通道除外)?

 

例如、这四种组合通过寄存器配置进行动态切换:

使用内部缓冲器或不使用内部缓冲器时

(1) INP1 和 INN1 作为差分输入

(2) INP1 和 INN2 作为差分输入

INP2 和 INN2 作为差分输入

INP2 和 INN1 作为差分输入

根据寄存器、开关都应该独立控制、只是不知道是否有任何特殊限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、  

    INP1 和 INN1 彼此基准、因为它们来自同一个源、因此将共享相同的共模。 如果 INP1 与 INN2 差异很大,则可能会引入一些噪声 — 也会使信号的共模发生偏移。

    寄存器 6 可用于控制开关:  

    关键功能之一 7(保留) 6 (SW-A1) 5 (SW-A2) 4 (SW-B1) 3 (SW-B2) 2 (SW-C1) 1 (SW-C2) 0 (SW-D12) 十六进制
    P1 和 N1 0 1. 1. 0 0 0 0 0 0x60
    P1 和 N2 0 1. 0 0 1. 0 0 0 0x48
    P2 和 N2 0 0 0 1. 1. 0 0 0 0x18
    P2 和 N1 0 0 1. 1. 0 0 0 0 0x38

    祝您一切顺利、
    Carolina