This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296AEVM:采用不同 REF 电压设置时的不同阶跃响应

Guru**** 2758825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562754/ina296aevm-different-step-responses-with-different-ref-voltage-setups

器件型号:INA296AEVM


工具/软件:

大家好:

我当前使用 INA296AEVM 来测量–40mA 电流 (0 LED)。 @共模电压 (VLED)~4.76V。 为此、我在高侧添加了一个小型测量分流器(R1 = 0.3 Ω)。 现在、我想使用 INA296A5 测量并放大压降(因数 200)。 低侧由 Melexis uC 控制、f = 500Hz。 我使用 PicoScope 3000 系列进行了以下测量。

如用户指南中 4.1 快速入门设置部分所述、I Connected VS = 5V 且 REF1 = REF2 = GND。 为了实现这一点、我放置了 J6_5、J5_5 将 REF2 连接到 GND。 遗憾的是、当我使用此设置进行测量时、无法获得预期的阶跃响应。 输出电压需要大约 100us 才能达到所需的最终值。 更改为不同的增益系数会使情况变得更糟。

之后、我尝试设置 REF2 = GND 和 REF1 = VS。 在这里、我看到一个完美的阶跃响应。 在<1us 内、它达到了预期的最终值。 与数据表内的图 6-35 大阶跃响应中显示的内容非常相似。

不幸的是、我对此没有任何解释、希望在这个论坛上得到理解或解决。

BR Nico


编辑:我尝试在短接 REF1 和 REF2 时施加几个电压、以便 VCC2 = REF1 = REF2。 在某种程度上 VCC2 >= 7mV 就足够了、阶跃响应看起来符合预期。 下面的所有内容看起来都与第一个示波器类似。

编辑:我设置 VCC2 = 3、3V 并交换了 IN+和 IN-。 我现在测量的是负电流。 这适用于我的应用。 但尽管如此:我很好奇,我的问题的技术背景是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我认为这是从饱和状态恢复的情况。  如果 输出端具有零电压的阶跃响应、由于输出饱和、它将延迟。 我有几个关于这个链接下面的帖子。

     INA296AEVM:低占空比运行 

     INA296A:H 桥和再循环中的高侧电流检测 

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、感谢您的快速响应。 在创建我自己的文章之前,我也找到了这些帖子。 我想让她开心起来,可是我却做到了。
    这种行为是否记录在数据表中、或者是否是此类传感器的一般知识? 正如我所说、我找到了适用于我的情况的解决方案、但当时 REF1 = REF2 = GND 的应用是什么? 是具有恒定的电流流动、还是与较慢的阶跃抑制性能良好?

    还有一个后续问题:通过基准引脚消耗的电流是多少? 还是 REF1 = REF2 = VCC2 时接近零? 我已经熟悉输入偏置电流、但这是指输入、而不是基准引脚。

    BR Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nico、

    感谢您的提问并查看另一篇文章。  我理解得到确认。

    数据表中是否记录了这种行为、或者这种传感器的一般知识是什么?

    通常、放大器上会出现这种行为。  有些只是表现出比其他更极端。 我们的两个阶段也可能会夸大这一条件。

    正如我所说的、我找到了我的案例的解决方案、但那么 Ref1=Ref2=GND 的应用程序是什么?

    如果您有负电源、则可以将其连接到 GND 引脚。  只要器件从 Vs 引脚和 GND 引脚的电压不超过 20V、就可以将其视为双电源。  这样做的缺点是输出能够变为负值(低于 GND)。  在瞬态中、这很容易发生、如果下游元件无法处理该输入、则可能会损坏这些元件。  另一个选项是在 REF 引脚上放置小电压、并将其校准为失调电压。   

    具有恒定电流流动或与较慢步进相对正常?

    以上两个选项是在不增加额外错误的情况下最容易实现的。

    通过 Ref 引脚消耗的电流是多少? 还是 REF1 = REF2 = VCC2 时接近零? 我已经熟悉输入偏置电流、但这是指输入、而不是基准引脚。

    即使 REF1 = REF2、也仍然存在输入偏置电流。  它是关于 20µA、并且–10µA 随着 Vsense 电压的变化而在+/Vsense 左右变化。   

    此致、

    Javier