This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:可变增益

Guru**** 2821375 points

Other Parts Discussed in Thread: THS9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559443/ths9000-variable-gain

器件型号:THS9000


工具/软件:

 THS9000 放大器增益可以调节多少? 在图形中、 针对不同的偏置电阻值显示了 15dB 和 16dB 之间的变化、但变化不大。
我们是否可以通过增大偏置电阻器值将其增益降低至 5-6 dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信您可以通过偏置电阻器扩大其增益调整范围、但我们没有这些调整的数据、因此您必须使用这些新配置进行验证。 一种更好的方法是向输入和输出添加衰减器、并使用其中一个建议的偏置电阻值。  

    谢谢、
    基定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    看起来您的评估板电路中的所有频率都具有相同的负载电感= 470nH。
    BOM(表 1)中列出的电感器具有~μ H 350MHz 的自谐振频率、看起来对于 446MHz 来说并不是最佳选择。
    您建议该频带使用多大的电感、以及该电路中针对上述频带的其他哪些参数?
    这是因为我们订购了一个评估板进行测试、但看起来我们必须更换一些元件 才能根据我们的目标频段对其进行调整。
    非常感谢。
    谨启恩斯特·奥托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernst:

    从数据表第 4 页的这个图中、您可以看到 S21 及其电感器值:

    对于 446MHz、请尝试使用 68nH 的电感器。 Coilcraft 的这一个应该工作: 0805CS-680XGRC

    谢谢、
    基定