This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:INA500C 最大输入电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA500, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562305/ina500-ina500c-max-input-voltage

器件型号:INA500
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

你好

我建议使用在 3.3V PS 下工作的 INA500C、并使用将+/- 6V 转换为 0-3.3V

该差分放大器并使用 1.65V 的 Ref

输入引脚的 Vin 为+-^是否存在任何问题?

谢谢

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您是否知道+/–6V 信号的共模电压是多少?  在将 3.3V V+和 V-设置为 GND 的情况下、如果仅 IN+上的+/–6V 信号且 IN-接地、则输入共模要求不会出现问题。 您可以使用 数据表中的以下公式 来查看设计是否符合差分放大器的输入共模要求。 对于此应用、它为–6.6V 至 9.9V。

    这个差分的输出方程。 Amp 为 Vout = 0.25 (Vin+- Vin-)+ Vref。 因此、当+/-输入为 6V 且 Vref 为 1.65V 时、输出范围为 0.15V 至 3.15V、而不是 0V 至 3.3V。

    此外、    对于 INA500、需要记住两个输出电压要求。 首先、还有输出余量、即 基于运算放大器中的输出级晶体管可以输出的每个电源的最大电压。 具体 如下所示。

    不过、您不能预计 INA500 在该范围内会是线性的。 对于线性输出、您必须参考增益误差测试条件(如下所示)、这些条件为输出范围指定了特定的增益误差。 在此范围内、输出应该是线性的。

    如果我的假设正确、并且希望获得 0.15V 至 3.15V 的输出范围、INA500C 应该非常适合此应用。

    您可以使用 TINA-TI 或 PSpice for TI 来测试您的设计、因为它可以准确地模拟我们器件的输入/输出要求。 下面的显示了我所做的快速仿真、 其中显示了您设计的输入/输出。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan  
    感谢您的快速答复。  

    我当时查看的是输入引脚的“Abs Max“值

    是的、我的 Ckt 将与您所示的相同、那就是

    INV 输入为 GND、NI 输入为+/–6 至 7.5V 供电  

    峰峰值。 Vref 为 1.65V  

    与 INA600x 相比、我当时尝试寻找的是  

    我可以馈送到 NI Input 的最大输入电压、以及可能的电压

    错误地将其读取为限制为 THR 电源电压  

    我回到那里,发现了这一点  

    “ 该器件可以处理高达 27.5V(±13.75V)的输入共模

      G = 0.25 和 5.5V(±2.75V)中的电压“

    这一切都是好的,这是我的错误。

    再次感谢

    Varun