This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2290:有关+100V 和–100V 电源电流监测 IC 的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562599/ina2290-questions-regarding-current-monitoring-ics-for-100v-and--100v-power-supplies

器件型号:INA2290


工具/软件:

我正在尝试实现一个+100V、–100V 电流监测电路。

我想知道是否有任何可用作模拟电流感应放大器的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    如果您在 TI.com 上搜索电流检测放大器、您可以找到我们的产品及其 VCM 范围的概述、如下图所示。

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/overview.html 

    模拟 CSA 可以处理高达+120V 的电压、因此更难满足您的–100V 负电压要求。 在这种情况下、我建议查看我们的 霍尔效应电流传感器。 它们具有±μ V 高电压隔离。 我建议查看上面链接的目录、看看这些器件中是否有任何器件符合您的需求。  

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    感谢您的友好和快速帮助。

    谢谢、此致、

    Lee HongGyo