This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:加热很多

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561041/ths4631-heats-up-quite-a-lot

器件型号:THS4631


工具/软件:

大家好:


我再次提到这个主题、是因为我仍然无法解决这个电路过热的问题。 我选择该 IC 来构建增益为 1V/V 的缓冲器(电压跟随器)、以便匹配测量系统的阻抗。 我组装了一个经典的电压跟随器电路。 我测试了特性,从我能看到的,一切似乎都能正常工作——除了一件事:包装变得非常热。

我已经重新设计了两次 PCB;在最新配置中、我甚至翻转了 IC、将散热器直接焊接到其凸舌上、以确保实现出色的散热。 但即使在此设置中、散热器温度也会达到 86°C。 对于此 IC、温度是否正常?

电源为双极±12V、在测试期间、我在输入端施加振幅为 1V 的正弦波。 MΩ 负载、我当前使用 2.2kΩ 电阻器、但我也尝试了从 50Ω 到 1k Ω 的值、它无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevhen:

    此器件不应发生这种情况、因为它应在单位增益下正常运行。 在输出端进行测量时、器件是否存在任何稳定性问题? 即使未施加输入信号、器件是否会发热?   

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果放大器输入端没有信号、则其温度会明显降低。 仍然可以感觉到热量、但过热没有问题。 这也可以在问题所附的热像图中看到。 它显示了两个相同的放大器路径。 温度较高的扬声器有一个 1V 振幅信号连接到其输入端、明显较热、而另一个扬声器没有输入信号、并且保持较冷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevhen:

    当输出端没有信号时、您可以探测放大器以查看是否存在任何振荡。 您还能分享一下如何测量这个信号吗? 什么连接到您的 SMA 输出?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 KEYSIGHT DSOX4154A(带 FRA 选项)对放大器进行了测试、连接方式如所附的屏幕截图所示。

    当输入端子接地且未施加输入信号时、输出仅显示振幅约为 10mV 的噪声、此噪声接近示波器的分辨率。

    但是、当输入端子保持悬空时、输出噪声振幅增加到约 1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 MΩ 通过一个高阻抗电阻(例如 1M Ω)将输入端子接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还测量了直流分量。 在输入端保持悬空的情况下、假设双极电源为±12V、放大器输出会表现出大约 7Vdc 的显著直流失调电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevhen:  

    为了测试器件、使用 0 欧姆电阻器将器件接地是可行的。 输入端如此大的电阻可能会导致一些失调电压问题、因此最好使用 0 欧姆电阻器。 将输入悬空会导致问题、因为器件不会正确偏置。 您能分享一个 PCB 图像吗?

    此致、

    Ignacio