This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:与 LAUNCHXL-F28P65 兼容

Guru**** 2571675 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563470/boostxl-3phganinv-compatible-with-launchxl-f28p65

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65XC2000WARE

工具/软件:

您好、  

在 LAUNCHXL-F28P65X 页面上、我可以看到 提到了 BOOSTXL-3PHGANINV 参考设计。 我还看到、此参考设计在本地与 C2000 InstaSPIN-MOTION LaunchPad 配合使用。 不过在中  

InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南(修订版 I) LAUNCHXL-F28P65X 未被提及为兼容的电路板/器件之一。  
  1.  LAUNCHXL-F28P65X 硬件是否兼容?  
  2. 是否有使用 LAUNCHXL-F28P65X 的 SW 版本?  
  3. 如果没有、将参考设计迁移到 LAUNCHXL-F28P65X 的最简单方法是什么?
  4. 参考设计与什么电机器件型号一起使用?

谢谢

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wwwHello Geoffrey,

    我不确定会将其转移到 C2000 团队、但会提供意见。

      LAUNCHXL-F28P65X 硬件是否兼容?  [/报价]

     BOOSTXL-3PHGANINV 于 2018 年发布、 LAUNCHXL-F28P65X 于 2023 年发布、因此某些文档不会提供它。

    是否有使用 LAUNCHXL-F28P65X 的软件版本?

    我假设软件是兼容的、但我与 C2000 团队不同。

    参考设计使用的电机部件号是什么?

    这是在文档中提供的。  Teknic 伺服电机 M-2310P-LN-04K https://www.ti.com/tool/LVSERVOMTR

    此致、

    Javier

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:  

    关于电机  Teknic 伺服电机 M-2310P-LN-04K、如果我要使用编码器、是否需要额外的电路板? 编码器连接器也可以直接安装在 LAUNCHXL-F28P65X 板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    请安装 https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK。以下工程是支持  BOOSTXL-3PHGANINV 的 P65x。 请参阅每个相应目录中的 ti docs/文件夹。

    1. C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab Ware_Motor
      1. 解决方案
    2. C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\universal_servo_drive Ware_Motor
      1. 有传感器电机控制解决方案

    此致、

    Kevin