This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:输出引脚上的上拉电阻器、会影响 VOL

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564084/tlv3401-pull-up-resistor-on-the-output-pin-affecting-the-vol

器件型号:TLV3401


工具/软件:

您好:

我在以下配置中使用 TLV3401、  

但是、观察到的 VOL 为 3.2V、这不是预期值。 请帮助我了解这里的问题。

我期望 VOL <0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    TLV3401 是一款毫微功耗(470nA 电源电流)比较器、专为超低功耗应用而设计。

    输出非常“弱“、大多数预期应用将具有非常高的阻抗负载。

    对于该器件、1k 负载非常重。 5V/1k = 5mA。

    如果您查看输出电流图:

    在图中、灌电流 5mA 是 偏离量程 ! 在 2mA 时、输出为 5V — 无法将其下拉。  

    输出只是无法处理负载。

    将电阻器更改为 100k。 5V/100k = 50uA。 从该图中可以看出、50uA 接近于零。