This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:显示非线性输出的 INA199

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563098/ina199-ina199-showing-non-linear-output

器件型号:INA199


工具/软件:

大家好!

我使用 INA199A1 来检测电流互感器的电流。 我附加了原理图快照。 我正在获得非线性输出。 请建议我做什么错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alihussain、  

    感谢使用 E2E。

    这里有一些问题、但最大的问题是您的前端存在问题 我们的电流分流器件提供部分电源、并能够通过器件的偏置电流从器件前端承受 VCM >Vs 的电流、因此它们必须在器件接地端具有定义的共模。 这意味着它们所测量的负载必须以与器件引脚相同的接地端为基准 、并且不建议在悬空应用中使用、因为两个接地端之间的接地偏差会在输出端表现为不必要的误差。

    如果您可以将前端参考器件接地(我假设这里的 CT 会使信号降低,从而无法做到这一点)、那么您还具有非常大的检测线电阻、这会将大量误差注入信号。 我们在数据表的第 7.4.1 节对此进行了讨论、但您在此处填充的 1k 会导致测量额外产生 40+%的误差。 我们建议将这些电阻保持在 10Ω 以下、以便获得最佳增益性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我删除了 1k、这可以减小误差、但仍然存在过多偏差。  

    -我们如何使 CT 接地和电路接地相同? 您对此有任何参考吗? 如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alihussain、

    您可能无法这样做、因为它会消除 CT 提供的隔离。  您希望在初级侧测量多大的电流? 您可能会考虑我们的一款霍尔效应产品、该产品可提供隔离来代替 CT、但我们需要确保该器件可以处理电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 TI 提供的这个解决方案是什么? 我是否遵循了相同的参考?

    除此之外、我使用的是 600/5A CT、但在同一设计中、我也使用了 2000/5A CT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alihussain、  

    我在上面的评论是、器件的 GND 和端接此环路中共模电容器的所示接地应该相同。  根据上面显示的原理图、您的电路中似乎没有这些电容器、因此次级电压相对于器件引脚 GND 是悬空的。 共模电容器将设置次级侧的电压、使其成为器件的公共 GND。 您能否添加这些参数并看看这是否可以纠正问题? 如果它没有(或者您已经尝试过但没有帮助)、我能否看到器件正在测量的感应电压以及器件在此处提供的输出的示波器快照? 您在整个器件中看到了多大的误差?