This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:检测电流范围问题!

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563897/ina169-detection-current-range-issue

器件型号:INA169


工具/软件:

e2e.ti.com/.../INA169.pdf

检测电流范围:0A~60A
1.确认 RS。 电阻值是否合适?
2.所选的 RL 电阻值是否合适?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    我假设 RS 的 0m50 电阻为 0.5mΩ 或 500uΩ Ω。 在定义的系统中、最大差分出现在 60 安培处、其中 V_Sense 为

    V_SENSE = 60A * 0.5m Ω= 30mV

    您希望该值与最高电压输出相对应、以更大限度地提高 FSR、理想情况下、

    当 V_SENSE = 30mV 时、VOUT = 3.3V。 为此、我们需要为设计选择一个增益来实现这一点、因此

    3.3V/.030V = 110。 因此、RL 的 110kΩ 电阻会在整个输出端施加感应电压。 您仍然可以使用 22kΩ、但这只会使用部分输出范围、而且失调电压与总信号成比例会更大。  

    希望这有所帮助。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    Carolus