This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563719/xtr115-xtr115

器件型号:XTR115
Thread 中讨论的其他器件: ISO7021

工具/软件:

你(们)好  

我想使用 2 个 XTR115 实现相同的 24V 环路。 需要获得两个 4 –20mA 输出。 但是、当我们增加 XTR115_1 中的值时、我们面临问题、可以看到 XTR115_2 中的变化。

即使在放置 ISO7021 低功率数字隔离器后,这种隔离器可用于双线回路供电。 我的问题未得到解决。  

您能告诉我们如何隔离两个 PWM 信号以便我们能够独立读取两个输出吗?

在这两种情况下、我的电流激励不应超过 3mA。

此致

Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、  

    我看到有一个重复的线程从你与相同的信息,所以我删除了第二个线程。 如果我错过了重复线程中的某些内容、请告诉我。  

    对于数字隔离器器件、如果您仅使用它来解决 XTR 电流问题、我认为您不需要它。 由于隔离器需要一个接地基准、并且当前连接到 XTR IRET 电流引脚(不能用作 GND)、因此这可能会引入更多问题。  

    另外、您能否详细说明一下为什么要在输入端使用 D 型锁存器件? 我有点困惑、它在信号链中的用途是什么。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、  

    纠正我的隔离器注释、如果您使用的是隔离器器件、我们建议采用下图所示的实现方式、而不是连接两个 IRET 接地。 您需要隔离每个发送器的输入、以使每个发送器的 IRET 不会出现接地问题。

    此致、
    Ashley