This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:TL064CDR 的输出电压范围与规格不一致。

Guru**** 2982020 points

Other Parts Discussed in Thread: TL064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560726/tl064-the-output-voltage-range-of-tl064cdr-is-inconsistent-with-the-specification

器件型号:TL064


工具/软件:

Δ R ⅠBasic 条件:

  1. a) TL064 的电源电压为±5V;
  2. b) TL064 的输入为直流+2.5V、并使用示波器测试引脚 8 处的电压;

电路设计:

Ⅱ μ s。 现有问题

根据 TL064CDR 规范(2023 年 8 月版本)图 6-1 中的说明、当电源电压±5V 时、其最大输出电压不应超过±4.2V。 但实际测试结果表明、它输出的电压为±5V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不保证典型值。 数据表可保证最小峰值输出电压摆幅、但不能保证最大峰值输出电压摆幅。

    现代 TL064 芯片基于 CMOS 架构并具有轨到轨输出。 请参阅 PCN# 20230713001.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我今天跟这位客户谈过、他们知道此 PCN 文档中不断变化的通知、因为较大的电压摆幅可能会导致 MSPM0 的后续 A/D 输入出现一些不确定的损坏、我们的客户仍然想知道为什么数据表上没有规格更新、或者以后会更新?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    感谢您发送编修。 看起来问题已经得到了回答。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond