This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:INA226

Guru**** 2560660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563772/ina226evm-ina226

器件型号:INA226EVM


工具/软件:

我 需要 差分 放大器。

>输入差分电压+15V(high) 和–14.996V(low)。 我的 差分电压增加到 2mv 到 4mv、需要将 4mv 升压到大约 1V 或 500mV、我是否可以使用该器件获得适当的支持  

请建议使用任何模块和设备。  Circuit.Current 7mA 最大值  

  

Shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、忽略上一个文本

    我 需要 差分增益放大器。

    >我有输入差分电压+15V(high) 和 14.996V(low)。 我的   差分电压已经达到  4mV、因此需要将差分电压提升至 500mV、或 1V、是否可以使用此器件获得适当的支持  

    请建议使用任何模块和设备。  单一接地。 电流 7mA 最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解不再需要帮助、因此将关闭此主题。 否则请返回。

    此致

    广