This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA701:INA701 与 INA700

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: INA701, INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563749/ina701-ina701-vs-ina700

器件型号:INA701
主题中讨论的其他器件: INA700

工具/软件:

您好、

INA701 与 INA700 有何区别?

低电流下的误差是否较低?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro,

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    两个器件之间的最大区别在于内部分流器的值。 700 具有 2mΩ 分流器、701 具有 5mΩ 分流器。 因此、700 还能够处理比 701 (6.25A) 更高的持续电流 (15A)。 一般来说、尤其是在输入规格附近、701 将会更加准确。 另外、由于分流器的尺寸、701(与 700 相比)在相同的电流电平下将消耗更多的功率。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis