This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:输入温漂 — 最大值 2.5uV/°C、但分布不显示任何统计数据?

Guru**** 2814045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562910/opa197-input-offset-drift---maximum-2-5uv-c-but-distribution-shows-no-statistic

器件型号:OPA197
主题中讨论的其他器件: OPA196

工具/软件:

大家好:

如果您查看 OPA197 的数据表、您将看到输入失调漂移的最大值为 2.5uV/°C、但图 4 显示了输入失调漂移值的统计分布情况、并且该最大漂移没有统计值。 这是一个错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harel:  

    我收集了此器件的漂移数据。 2.5uV/°C 规格是一个 6 σ 数字、平均值为 0.5uV/°C 这些规格来自图 4 中所收集的分布数据。  

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    对于电路的热漂移、我需要以 PPM 为单位计算 RSS 误差、该运算放大器配置为增益为 3.7/0.02 的差分放大器。 我应该使用多大的失调电压漂移值? 正如我从您那里了解到获得 2.5uV/C 运算放大器的概率非常低(6 σ), 3 σ 值是否更合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harel:  

    6 西格玛是一个保守的数字、在统计上、您可以看到 50680 万器件中有 1 个器件在该水平上存在漂移。 对于 3 Σ 事件、您可以看到每 370.4 个器件中有 1 个器件在 3 Σ 漂移值处发生漂移。 请参阅下面的。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供这些信息、

    能不能告诉我、的温漂的 3 σ 值是多少 OPA197 & OPA196

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harel:  

    我 目前正在研究这一点、稍后会告诉您。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harel:  

    1.25uV/°C 是 OPA197 的 3 σ 数字。 OPA196 我们不提供 PDS 或分布中的任何 Vos 统计数据、仅提供漂移的典型规格。

    此致、  
    Chris Featherstone